Operator TriggerOut

Operator Library: Hardware Platform

オペレーター TriggerIn は、microEnable のデジタル出力へのインターフェースを提供します。 パラメータ Pin_ID を使用して、デジタル出力が選択されます。

各出力は1回のみ使用できます。 したがって、選択した出力はこのオペレーターによって排他的に使用される必要があり、TriggerOut 型のデバイスリソースが1つ使用されます。 デバイスリソースの完全なリストについては、Device Resources を参照してください。

デジタル出力とピンコネクタのマッピングについては、フレームグラバーのハードウェアマニュアルを確認してください。

ハードウェアプラットフォームで使用可能
microEnable IV VD1-CL/-PoCL
microEnable IV VD4-CL/-PoCL
microEnable IV VQ4-GE/-GPoE

I/O Property

Property 値
オペレータータイプ M
Input Link I、信号入力

サポートされているリンクフォーマット

Link Parameter Input Link I
Bit Width 1
Arithmetic unsigned
Parallelism 1
Kernel Columns 1
Kernel Rows 1
Img Protocol VALT_SIGNAL
Color Format VAF_GRAY
Color Flavor FL_NONE
Max. Img Width any
Max. Img Height any

パラメーター

Pin_ID
タイプ static パラメータ
Default 0
範囲 [0, 7]

このパラメータは、使用するデジタル出力を定義します。

使用例

オペレーター TriggerOut の使用方法は、以下の例に示されています。